Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CDCE6214
大家好、团队、
我的客户有一个设计、在该设计中、他们采用18.75MHz 的 LVDS、并 希望在18.75MHz、75MHz 和150MHz 下生成3个 LVDS 时钟。 每次部件上电时、包括输入时钟在内的所有这些时钟必须具有相同(+/- 200PS)的相位关系。 输出还应具有低抖动(< 200ps)
您能引导我做出最佳选择吗?
此致、
Renan