This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:一次性 Sysref

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1065242/lmk04610-single-shot-sysref

器件型号:LMK04610

我在从 lmk04610生成单次 Sysref 时遇到问题。 我想在总旁路模式下使用它、在该模式下、我们在 CLKIN0上以491.2MHz 的频率馈送它、并让它在输出3和4上生成单个 sysref (240分频)、并在输出5上生成4分频(122.88MHz 时钟)。

根据我们随机点击 TIC pro 软件的方式、我有两种行为。 以太网 sysref 是脉冲序列、或者无法通过寄存器写入来触发 sysref。

我有几个基本问题

1:是否有任何要求在 sysref 正确工作之前锁定任何一个 PLL?

2:您是否有用于此 PLL 的仿真器,因为 TICS Pro 软件缺少有关器件处于何种模式的反馈

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,在经历了几百种不同的配置之后,我将 sysref 计数设置为1 (不是连续的),SYNC 引脚将被禁用。 如果启用 DIG 时钟、我会在 sysref 上获得脉冲序列。 如果未启用 DIG 时钟、我将从 sysref 中得不到任何信息。

    其中是数据表中所述的 DIG 时钟的实现。 它似乎只是一种专业人士的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否可以使用与您的设置共享 TICS Pro 配置文件? 您可以快速查看配置、并对此提供支持。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过电子邮件回复了、但似乎不起作用。 如何将其发送给您?

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、在这里

    e2e.ti.com/.../full_5F00_bypass_5F00_not_5F00_working.tcs

    这里也是我们应该写入 lmk 的内容与寄存器中的内容之间的区别

     

    在0x06=>写入0x11时,读回0x1b

    在0x6f=>写入0x02时读回0x00

    在0x8F=>写入0x40时,读回0x42

    在0x9C=>写入0x03时,读回0x00

    在0xBE=>写0x00,读回0x20

    在0xf9=>写入0x06,读回0x00

    在0xfa=>写入0xa4、读回0x00

     

    下面是 sysref 输出通道3和4的屏幕截图。

    如果我将 sysref pulsnt 更改为 0、我会得到这个值

    非常感谢

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您共享配置文件。 我在寄存器设置中看不到任何问题、但仍然无法获得 SYSREF 脉冲输出。

    我需要从设计方面进行检查、并将返回给您。 请 允许我花些时间 来收集细节,因为大多数成员都是新年假期的 OOO。

    感谢您的理解。

    此致、

    Ajeet Pal