This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB400:时钟零延迟缓冲器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCDB400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1064580/cdcdb400-clock-zero-delay-buffers

器件型号:CDCDB400

你(们)好

请建议使用一个输入和两个输出、或者一个输入和四个输出时钟缓冲以下是此时钟缓冲器的要求

100MHz 输入和100MHz 输出

输出阻抗为85欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    CDCDB400是一 款1 HCSL 输入、4 HCSL 输出缓冲器、默认具有集成的85 Ω 输出阻抗。 它可以接受100MHz 输入/输出。

    此致、

    Jennifer