This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:配置 LMK03806

Guru**** 2971720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1064328/lmk03806-config-the-lmk03806

器件型号:LMK03806

您好!

你好。 我有一位与 LMK03806合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们尝试使用 TICS PRO 导出文件配置 LMK03806,但 clk 输出不是我们配置的输出。

我们输入100MHz 、并希望 clkout_0处具有125MHz。

但我们得到134MHz。  

我们需要快速支持如何配置它。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    听起来 VCO 正在拉高。 发生这种情况时、电荷泵电压过低。 如果在运行期间使用电压表探测电荷泵、您会看到什么电压? 过低意味着输入频率过高(非单调输入可能会重新触发相位检测器基准输入)或电荷泵极性翻转...

    您是否拥有可分享给我们审核的 TICS Pro 生成的寄存器设置?

    此致、

    Derek Payne