This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:当多个 LMX2594与 LMK04828B 一起使用时、是否可以将 SPI 接口连接在一起?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062987/lmx2594-when-multiple-lmx2594-are-used-together-with-lmk04828b-can-spi-interfaces-be-tied-together

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2595

您好!

我的时钟树使用一个 LMK04828 (CLKIN_sel0作为 SDO OD 模式)和三个 LMX2594 (多路复用为 SDO)。 我能否将这四个器件的 SCK、SDI 和 SDO 连接在一起、然后通过 cs_n 选择芯片?

  1. 我提出这个问题是因为我注意到、对于 LMX2594数据表中的事务地址部分、MUXout 引脚将始终为低电平。 我不知道该描述是指 lmx2594此时是否可以保持 MUXOUT 输出为低电平、还是板上的其他电路需要强制信号为低电平?
  2. lmk04828的 CLKIN_sel0用作 SDO、它可以显式配置为 OD 模式(CLKIN_sel0_mux = SPI 回读、CLKIN_sel0_type =输出 OD)。 但是、当 lmx2594 MUXOUT 用作 SDO 时、数据表不会指定其输出格式、也不会找到相关的配置寄存器。 根据一般理解、OD/OC 输出可直接连接在一起。 如果它是推挽结构、则不正常。 因此、不清楚如何在同时使用多个2594时处理 SPI 接口的 SDO。
  3. 根据以前的开发经验、不同器件的 SPI 接口 SDOS 全部连接在一起、并且通常存在无法解释的问题。 我不知道 TI 是否已验证上述连接方法的应用。

我的 FPGA IO 不足以为每个 LMK 和 LMX 器件分离 SPI 接口、因此我想将它们连接在一起。  

非常感谢。

此致。