This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:如何优化 LMX2594的相位噪声

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1063940/lmx2594-how-to-optimize-phase-noise-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

您好!

我在3.25GHz 下使用 LMX2594、并且能够实现以下 PN 性能:

100kHz:-110dBc/Hz、 1MHz:-131.56dBc/Hz、 10MHz:-148dBc/Hz

是否有改进此 PN 性能的空间? 具体而言、我尝试在1MHz 偏移时实现-149dBc/Hz 或更高。

是否有一个兼容器件能够在1MHz 偏移时达到我的规格?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在我们的产品系列中、我们没有能够在3GHz 时在1MHz 下支持-149dBc/Hz 的器件。 对于集成的 VCO 合成器而言、该规格非常具有挑战性。 恐怕市场上没有能够支持此规范的器件。