This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SYNC 不能正常工作

Guru**** 2932550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062072/lmk04828-sync-not-working-properly

器件型号:LMK04828

你(们)好  

我的同步操作有问题、它并不总是运行。 有时同步操作会起作用、我可以看到我输入的延迟生效、但有时看起来好像没有任何改变、同步也没有发生。

我正在使用的同步是内部连续模式。

相关寄存器的值为。

寄存器139值 03h

寄存器140值 81h

寄存器143值 10h

寄存器144值 FFh-------------------------------------------------------- 开始 SYNC 生效

寄存器144值00h

寄存器144值 FFh--------------------------------------------------------  STOPSYNC 有效

有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享我们可以进一步检查的完整寄存器配置?

    谢谢

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoel、

    我 假设您按照 LMK04828数据表的第9.3.1节 确认同步。

    对于您的设置检查、如果您可以共享使用的配置或完整寄存器设置、那将非常好。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

    寄存器
    0 90
    0 10.
    16e 3b.
    100 7E
    101. 88
    103. 7.
    104. 22.
    105. 11.
    106. E0
    107. 1
    108. 7E
    109. 德语
    10b 67
    10c 22.
    10D 11.
    10E E0
    10 f 55
    110 7E
    111. 88
    113 7.
    114 22.
    115 11.
    116 E0
    117 60
    118 7E
    119 88
    11b 7.
    11°C 22.
    11d 11.
    11E E0
    11 f 66
    120 7E
    121. 88
    123. 7.
    124. 22.
    125. 11.
    126. E0
    127. 66
    128 7E
    129. 88
    12B 7.
    12C 22.
    12D 11.
    12E E0
    12 F 65
    130 7E
    131. 56.
    133. 7.
    134. 22.
    135. 11.
    136. E0
    137. 55
    138. 0
    139. 3.
    13E 3.
    13 f 0
    140 83.
    141. 0
    142. 0
    143. 11.
    144. FF
    145. 7F
    146. 0
    147. F
    148. 2.
    149. 42.
    14A 0
    14位 16.
    14°C 0
    14日 0
    14E C0
    14女 7F
    150 3.
    151. 2.
    152. 0
    153. 0
    15E 0
    15 F 13.
    162. 44.
    162. 44.
    171. AA
    172. 2.
    173. 0
    17°C 15.
    17D 33.
    166. 0
    167. 0
    169. 59.
    16A. 20.
    16位 0
    16°C 0
    16D 0
    13A 0
    13 B 1e.
    13°C 0
    13D 8.
    153. 0
    154. 78
    155. 0
    156. 78
    157. 0
    158. 96
    160 0
    161. 1
    165. C
    164. 0
    163. 0
    168. C
    167. 0
    166. 0
    183. 1
    183. 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoel、

    我通常更喜欢使用 TICS pro 格式的配置文件、以便在 GUI 上重新检查。 但无论如何、我 可以使用可用的格式数据进行管理。

    在执行 SYNC 时、SYSREF_MUX 设置为0 (正常 SYNC)并与0x144 -> 00一起切换 SYNC_POL、以允许 SYNC 信号复位分压器电路。

    因此、在您的配置中、SYNC 应该被置为有效(SYNC_POL 切换)、如下所示:

    相关寄存器的值为。

    寄存器139值 03h

    寄存器140值 81h

    寄存器143值 10h

    寄存器144值 FFh-------------------------------------------------------- 开始 SYNC 生效

    寄存器144值00h  <----   SYNC_POL 切换(同步插入)

    寄存器144值 FFh--------------------------------------------------------  STOPSYNC 有效

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ajeet!

    这肯定澄清了一些问题。  

    同步完成后、是否需要将  SYSREF_MUX 返回  到3 (继续模式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoel、

    是的、同步操作后、您可以根据用例将 SYSREF_MUX 调整为连续或脉冲发生器模式。

    此致、

    Ajeet Pal