This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2390955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062390/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

大家好、

在我的应用中、我需要使用外部基准信号。 我已更改 LMX2595 EVM 的配置、并尝试使用外部基准信号对其进行馈送。 正如 EVM 手册中针对单端外部时钟的建议、我已经用47欧姆填充了 R25 51欧姆、这将对输出频率产生任何影响。 我已经加载了寄存器值、但输出频率被移动了500MHz。 电阻值是否应该恰好为51欧姆?

提前感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    该电阻器不会交替变化 VCO 频率、它只会使时钟源检测到的负载从50Ω Ω 稍微偏离一点。 结果可能会略微减小信号摆幅、总的来说、这并不是一个大问题。

    如果您的输出频率关闭500MHz、则很可能 PLL 未锁定。 您是否使用 TICS Pro 来控制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 TICS Pro GUI 进行控制。 它已与参考专业版电路板连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    如果您使用 TICS Pro "默认模式"配置、您可以锁定吗?  

    在更改参考时钟之前、您是否通过板载 XO 锁定它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但在默认模式下、输出频率也会出现类似的漂移。

    当使用内部片上基准时、它被锁定并且在输出频率上没有漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    您的外部时钟源是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Agilent 信号发生器、其中我将100MHz、8dBm 作为 LMX2595的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    信号发生器很好。  

    您是否移除了板载100MHz XO 的电源?