This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:动态频率变化

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1063092/lmx2592-on-the-fly-frequency-change

器件型号:LMX2592

您好!

我正在考虑使用 LMX2592生成采样时钟的设计;必须动态调整采样频率。

那么、我的问题是、我能否在不进行复位/校准的情况下动态更改小数分频器设置? 这是否是电路的有效使用、还是存在一些缺点?

谢谢、

Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    这取决于您想要调整频率与小数的范围、这是可能的。 芯片内部有多个 VCO、每个 VCO 被分成许多子频段、因此需要进行校准。 校准后、VTune 大约为1.3V。 如果您在没有校准的情况下随后更改分次、VTune 将进行更改以适应所需的频率变化。 当所需的 Vtune 超出可能的电压范围时、PLL 将无法锁定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您提供的信息。

    在短期内、我预计频率变化会很小(例如几十个 PPM 范围内)、根据您的回复、我认为无需校准即可。 因此该过程将会执行:1)初始化为标称设置2)校准3)仅对 FRACN 分频器进行小幅调整(无需重新校准)。

    展望未来、最好尝试更宽的范围、例如在初始/校准频率周围高达+/-100ppm (最好具有高达+/-500ppm)。 您认为这仍然可行吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    5GHz VCO 时的100ppm 将为500kHz、这是 VCO 的少量变化、我希望这可以由 VTune 单独处理而无需校准。