This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出功率过低

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062033/lmx2594-output-power-too-low

器件型号:LMX2594

大家好、

LMX2594在2GHz 等低频段中、输出功率低至-70dBm、寄存器将失去对输出功率的控制。 具体性能为: 首先,输出为高功率,实际结果为-70dBm;更改为中等功率输出,启动后的测量结果仍为-70dBm;更改为最小功率输出,测量结果仍为-70dBm。 输出频率正常。

该板基本上是指 EVM 板、但它只是一个双层板。 可以消除阻抗或 PCB 布线问题。 是热保护、原因是?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    问题是否仅在2GHz 时发生? 如果输出为8GHz 或100MHz、输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    客户反馈如下

    在400MHz 下测得的输出功率仍然很低、并且 PCB 布线问题不会因此而大幅衰减。 我自己编写程序、寄存器值根据相关软件生成。 如果这些引脚设置为零或一个、例如 sysref、rampclk 和 sync。 如果您有开发板、您能看到是否可以重现此问题。 上面是验证板的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    使用的引脚可保持悬空。  

    基准时钟连接不正确。 移除 R4并使 R2 = 0Ω Ω。

    对器件进行编程时、请确保按降序对其进行编程。 也就是说、最后一个要编程的寄存器是 R0。