This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出 RMS 相位抖动(&L);2ps

Guru**** 2849240 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1063375/output-rms-phase-jitter-2ps

主题中讨论的其他器件:CDCE6214

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我们目前正在设计一个具有10MHz 输入和125MHz 输出时钟(均为 LVCMOS)的"时钟发生器"电路、并研究其必要组件。 如果你有任何建议,我很高兴。 我们的目标是不进行非常复杂的设计。 此设计旨在实现"简单"的设计、尽量减少组件数量。 需要输出 RMS 相位抖动<2PS。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    CDCE6214等简单的器件可以是性能良好的单器件解决方案。 可通过 TICS Pro 软件确定寄存器设置、该器件具有集成 EEPROM、可在所需配置下启动。

    此致、

    Derek Payne