This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:时钟缓冲器/扇出选择

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1, SN74AXC4T245-Q1, SN74AXC4T774, SN74AXCH4T245, SN74LV4T125, SN74AVC4T245-Q1, SN74AVCH4T245-EP, SN74AVC4T774, SN74AXC4T245, SN74AVC4T245, SN74AVCH4T245, SN74AUC125, SN74AUC126, SN74LVC125A, SN74LVC126A, SN74AUP3G17, SN74AUP3G34, LMK1C1104, LMK1C1103, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1063483/lmk1c1104-clock-buffer-fanout-selection

器件型号:LMK1C1104
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774-Q1、 SN74AXC4T245-Q1、 SN74AXC4T774、 SN74AXCH4T245、 SN74LV4T125、 SN74AVC4T245-Q1、 SN74AVCH4T245-EP、 SN74AVC4T774、 SN74AXC4T245、 SN74AVC4T245、 SN74AVCH4T245、 SN74AUC125、 SN74AUC126、 SN74LVC125A、 SN74LVC126A、 SN74AUP3G17、 SN74AUP3G34、 LMK1C1103、 LMK1C1102

大家好、我们正在寻找一 个时钟分离器/缓冲器/扇出器件、该器件具有以下规格:
24 MHz
1.8V
50欧姆单端阻抗
器件必须支持1:2和1:3扇出

我发现以下器件可以正常工作、但希望得到 TI 的推荐。 是否有最佳选择? 是否有任何一个不起作用?


电压转换器和电平转换器
SN74AXC4T774-Q1
SN74AXC4T245-Q1
SN74AXC4T774
SN74AXCH4T245
SN74LV4T125
SN74AVC4T245-Q1
SN74AVCH4T245-EP
SN74AVC4T774
SN74AXC4T245
SN74AVC4T245
SN74AVCH4T245

缓冲器、驱动器和收发器
SN74AUC125
SN74AUC126
SN74LVC125A
SN74LVC126A
SN74AUP3G17
SN74AUP3G34

时钟缓冲器
LMK1C1104

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    强烈建议使用 LMK1C1104、也可以使用1:2和1:3型号 LMK1C1102和 LMK1C1103。 这些器件使用时钟信号进行了测试、专为低抖动而设计。 电平转换器和逻辑缓冲器/收发器未经过高频抖动性能、1/f 噪声或输出本底测试、并且几乎从不具有50Ω Ω 的输出阻抗。

    此致、

    Derek Payne