This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:多谐波问题

Guru**** 2901260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062441/lmk04828bevm-multiple-harmonics-problem

器件型号:LMK04828BEVM

您好,

我们的客户使用了 LMK04828EM、发现信号质量较差、并且出现了以下谐波、他没有使用 连续 SYSREF。

请您帮助分析?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    如何测量 LMK04828EVM 的谐波? 根据上述配置设置、它们应该具有频率为122.88MHz 的基本输出。

    由于输出是方波、在122.88M*2、 122.88M*3、 122.88M*4等处应存在谐波分量。 这些在频谱中不可见。

    我建议使用频谱分析仪进行测试并查看性能。

    如果他们正在运行任何特定的配置、最好分享一下、我们可以在我们的设置中进行验证。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    是的、他使用了 EVM 板。  他的配置是我共享的上述 TICSpro 配置。

    因此、他想知道 EVM 为什么具有此类谐波。

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    下面是采用默认配置的 LMK04828EVM 上的测量频谱。 在这里、您可以看到没有任何其他杂散/次谐波的输出。

    我不确定他们是如何看到频谱的。 如前所述、要求客户 使用 频谱分析仪测试时钟输出并查看性能。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal