请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 使用即时校准、可以存储的频率数量是否有限制? 如果我们执行1MHz 步长、将会有5650个点。 如果我们执行5MHz、则为1131点。 2820中 EEPROM 的大小是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用即时校准、可以存储的频率数量是否有限制? 如果我们执行1MHz 步长、将会有5650个点。 如果我们执行5MHz、则为1131点。 2820中 EEPROM 的大小是多少?