This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2527020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062570/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

您好!

1) 1)如何减少输出中的频率漂移。 正如所述、基准频率的漂移反映在输出端、但在这种情况下、基准频率是干净的、没有频率漂移。 我能否考虑这种变化并根据频率漂移计算 ppm、LMX2595的 ppm 是多少。

 2) 2)如果环路滤波器的阶数发生变化、则 VCO 的调谐电压发生变化、我使用 了 TI PLLatinum Sim 软件来设计环路滤波器和优化相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    如果 PLL 被锁定、VCO 的漂移将跟随参考时钟的漂移。 如果 PLL 处于解锁状态、那么这将是另一个问题。

    调谐电压不会随环路滤波器的阶数而变化、而是随温度和 VCO 频率的变化而变化。