请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318 主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SW
大家好
如果我们问 LMK05318、您会介意吗?
我们要按如下所示确认数字环路滤波器设置; 
通过在 TICSPRO-SW 上运行脚本操作来设置 DPLL 的环路频带、数字环路滤波器集是否会优化?
我们的认可是否正确?
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
如果我们问 LMK05318、您会介意吗?
我们要按如下所示确认数字环路滤波器设置; 
通过在 TICSPRO-SW 上运行脚本操作来设置 DPLL 的环路频带、数字环路滤波器集是否会优化?
我们的认可是否正确?
此致、
大田松本
Matsumoto-San、您好!
您的理解是正确的、使用"Run Script"操作将针对所需带宽优化环路滤波器。 还有一些选项可用于配置传递函数的峰值和误差函数、 但是、0.1dB 传递函数峰值和1dB 误差函数峰值的默认选择几乎适用于所有应用-这些参数仅在调整锁定时间等极少数情况下(由于内部快速锁定功能、通常不需要)用于调整 或将输出整形为具有低于100Hz 详细要求的非常见相位噪声屏蔽(LMK05318被设计成具有默认峰值、足以满足其支持的频率计划的常见屏蔽要求)。
此致、
Derek Payne