This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:EEPROM 未编程

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062338/lmk03318-eeprom-not-programming

器件型号:LMK03318

我正在尝试对电路板上的器件进行编程、但似乎不会将其保存到 EEPROM 中。 我可以使用 Tics pro 向导、应用它并查看正确的时钟信号。 然后、我转到"EEPROM "选项卡并运行"scribps 1"、"2"和"3"。 但是、在下电上电后、一切都将丢失。 我已经尝试对所有页面进行编程。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保 GPIO3和2配置为选择正确的 EEPROM 页面。 以下快照取自 EVM 用户指南:

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经仔细检查了是否将其设置为 PAGE 0并写入 PAGE 0、它不起作用。 我还尝试了写入所有其他页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我发现了我的问题、但我希望帮助理解这个问题。 EEPROM 确实正在写入。 问题是在下电上电时、POR 不会复位器件。 我必须将 PDN 拉至低电平并将其释放、以使其开始运行。 我们使用两个部分。 第1部分使用来自其他位置的时钟输入、第2部分从您在 EVM 文档中建议的50MHz 晶体获取参考。 具有有趣行为的部分是具有晶体的部分。 现在、我已经在 PDN 引脚上放置了一个10uF 电容、以便在下电上电后将其保持在复位状态更长时间。 我需要更好地了解行为、以更正电路板上的设计。 可以帮您解决这个问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 POR 未复位器件有点困惑。 通常、您可以对整个芯片进行下电上电或切换 PDN 引脚以复位芯片。 电源定序指南如下所示:

    此致、
    Hao