This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 专业音频 PLL 主从

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04133, LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062301/pro-audio-pll-master-and-slave

器件型号:LMK04133
主题中讨论的其他器件: LMK04821

LMK04133似乎是 同步到传入的32-192kHz 音频-字时钟的理想选择、它是一个字时钟-从器件。 (手动模式下 fin_min = 1kHz)。

我们的问题是 :

建议外部 VCXO 使用哪种中心频率?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    LMK04133可用于传入音频时钟频率范围、但在自动切换模式下运行时、它可能具有最小输入频率限制。

    为了克服这一限制、我建议使用 LMK04821、该器件的 VCO 频率范围比 LMK04133略低、但 可以使用您的工作 VCO 频率进行验证。

    对于外部 VCXO 频率、它应该是所需 VCO 频率的整数除法。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal