This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:运行是否需要 IRQ 引脚?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062349/bq32002-is-the-irq-pin-necessary-for-operation

器件型号:BQ32002

您好 CTS 应用、  

我很好奇 BQ3200x 是否可以在没有 IRQ 引脚功能的情况下使用。 我的客户只是在寻找一个基本的 RTC、我不知道处理器是否有足够的 IO 来容纳 IRQ。 我们可以不使用它吗?  

如果是、应如何终止它?  

谢谢、  

Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    IRQ 是输出、不需要此功能。 您可以配置 FT 和 FTF 多路复用器、以便 IRQ 引脚保持恒定状态、请参阅数据表中的图3和表1。 我建议配置 IRQ 以反映 OUT 的状态、将 OUT 设置为1、并通过 μ 4.7kΩ 终止 IRQ 至 VCC。

    此致、

    Derek Payne