This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328EVM:如何评估 LMK03328

Guru**** 2991410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328EVM, LMK03328, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062095/lmk03328evm-how-to-evaluate-lmk03328

器件型号:LMK03328EVM
主题中讨论的其他器件: LMK03328、 USB2ANY

您好!

我们的客户计划通过 I2C 进行编程来测试 LMK03328。 虽然我已经检查了一些文档、但 LMK03328EVM 可能是最好的、但我不确定他是否需要 PC 上的 USB2ANY USB 接口适配器。 如果他需要将 USB2ANY 与 LMK03328EVM 配合使用以评估 LMK03328、您会提出建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK03328EVM 具有板载 USB2ANY。 将 EVM 连接到 PC 只需一根 mini-USB 电缆。 也包含在 EVM 盒中。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢、由于客户将控制自己的电路板、我将推荐 USB2ANY。

    此致、