This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:TDA4 PCIe 100MHz 和寄存器集的应用

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062155/cdce6214-application-for-the-tda4-pcie-100mhz-and-register-set

器件型号:CDCE6214

您好 TI:

  我们希望在引脚模式下使用 CDCE6214。  TDA4 PCIe 100MHz 的 CDCE6214 CAN 内容应用是否处于 DEfullt 状态?  是否必须根据 TDA4 REF 设计将33 Ω 和50 Ω 串联电阻连接到 GND?

寄存器 R79位9是否必须将其设置为1?  寄存器0x39/0x3f/0x44/0x49位12是否必须将其设置为1? 当我们使用 VDDO12/VDDO34时为1.8V。

谢谢!!