This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟发生器部件建议

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK03328, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1061508/clock-generator-part-suggestion

主题中讨论的其他器件:LMK5C33216LMK03328LMK03318

您好!

您是否可以建议具有以下要求的时钟发生器:  

三个输入选项-一个来自晶振( 支持 LVCMOS 和 LVDS)

2.5时钟输出(支持 LVCMOS 和 LVDS)。

3.三个不同的内部 PLL。

例如,就像 SI5350C 一样(有两个 PLL)。

我们希望这主要用于设计中的同步时钟(两个时钟发生器之间的同步)。

谢谢、此致、

Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nireeksha、

    我们只有一个具有三个不同内部 PLL 的网络同步器、即 LMK5C33216。 它具有两个基准输入和一个用于 PLL 的 XO 输入。 这可能比您要查找的内容复杂得多。

    我们通过 LMK03328更接近 SI5350C、但这仍然只有两个 PLL。 您需要像 LMK03318这样的附加器件来补充第三个 PLL。

    我认为我们没有一个完全支持此请求的器件。

    此致、

    Derek Payne