This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:频率偏移

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1061618/lmx2572-frequency-offset

器件型号:LMX2572

大家好、

LMX2572。 当配置为1.5GHz 时、频率偏移非常小、只有几个10kHz、但当配置为1.6GHz 时、测量频率为1.594GHZ、偏差超过6MHZ、

使用的参考时钟为38.4MHZ。 请帮助分析产生如此大的频率偏移的原因? 配置如下

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    如果编程是使用 TICS Pro 完成的、则在配置 TICS Pro 后、应按 Ctrl 和 L 键加载所有寄存器。

    如果编程由客户的软件完成、请确保以降序对所有寄存器进行编程、最后要编程的寄存器为 R0。  

    来自数据表:

    7.5.1建议的初始加电编程
    7.5.1.1编程序列
    器件首次上电时、必须对其进行初始化、并且此编程的顺序非常重要。 。
    下面列出了该序列。 完成此序列后、器件应正在运行并锁定到
    正确的频率。
    1.为器件加电并确保所有电源引脚处于正确的电平。
    2.如果 CE 为低电平、则将其拉高。
    μs 500 μ s、使内部 LDO 稳定。
    4.确保一个有效的基准时钟被施加到 OSCin 管脚上。
    5、在复位= 1时对寄存器 R0进行编程。 这将确保所有寄存器复位为其默认值。 这种情况
    位是自清零。
    6.在序列寄存器 R125、R124、R123、...、R1和 R0中进行编程。

    7.5.2更改频率的建议序列
    在不同情况下更改频率的建议顺序如下:
    如果 N 分频器发生变化、则对相关寄存器进行编程、然后在 FCAL_EN = 1的情况下对 R0进行编程。
    2.在 FSK 和斜坡模式下、小数分子正在改变;只对相关寄存器进行编程。