This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:未找到 I2C 器件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1061086/lmk03318-no-i2c-devices-found

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我正在使用带 Ticspro 软件的 USB2Any 来尝试对电路板上的 LMK03318进行编程。 我连接 USB2ANY 和 Openics Pro。 我选择 USB 通信、窗口随即出现。 它具有连接到 USB 的绿色指示灯、我单击扫描 I2C 总线、它表示未找到器件。 我已检查连接。 这不是和 EVM、但有人告诉我可以使用此软件并将 I2C 线路连接到客户电路板和程序上的新器件。 它在总线上看不到任何东西。  我已使用示波器探头来检查来自 USB2ANY 的时钟和数据、并在选择扫描时看不到任何数据。 电压为0、因此器件也会将总线保持在低电平、因为我在定制板上有上拉电阻。 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、

    您是否有一个图表显示 USB2ANY 如何连接到电路板 I2C 通道、最好包括上拉电阻器?

    为了便于参考、我提供了一张图片、其中显示了10引脚连接器上的 I2C 线从何处引出。

    此致、

    Derek Payne