This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:LMK01801分频器不工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801, LMK01801BEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060921/lmk01801-lmk01801-dividers-not-working

器件型号:LMK01801

您好、先生、  

我正在使用 LMK01801、在这些分频器 CG1至 CG4中、CG2仅在电路板中工作、我已将所有时钟设置为 LVDS 模式、请帮助我们。

谢谢、此致、

Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、

    如果您使用的是 TICS Pro、您可以共享您的寄存器编程、也可以保存您的 TICS Pro .TCS 文件吗?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找随附的.TCS 文件、  

    TEST/CLKoutTYPE_0  通过1k Ω 的电阻接地。

    SYNC0/CLKoutTYPE_1  通过1K 欧姆的电阻接地。

    SYNC1/CLKoutTYPE_2 通过 1千欧的电阻接地。

    我们不使用 SPI 模式、我们有固定的硬件、如果我们将(BIAS-引脚 NO-26)连接到+3.3V 也会发生什么情况

    谢谢  

    e2e.ti.com/.../5758.test.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请回复我的上述查询。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Venkatesh、

    • 如果分频器不工作、您意味着 在 Clkout0-3和 Clkout8-13上看不到输出、还是当您更改分频器值时、在输出端观察到没有变化?
    • 您使用的是 LMK01801BEVAL 还是您的定制 PCB?
    • 您能否与我们分享您的原理图以及输入/输出波形?

    此外、我怀疑如果偏置电压直接连接到3.3V、共模电压可能会受到影响、但我认为这不会导致分压器停止工作。 我们建议在 BIAS 和 VBIAS 引脚之间连接一个1uF 电容。

    此致、

    Jennifer