This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:检查初级基准输入

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060872/lmk05318-checking-of-primary-reference-input

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件: LMK03328

大家好

 如果我们问 LMK05318、您会介意吗?

我们的客户希望确认 DPLL 锁定和基准有效。
我们假设以下方法是有价值的。

使用 寄存器 R411检查 PRIREF_VALSTAT
2.   使用寄存器 R14检查锁相 DPLL 的损耗和锁频 DPLL 的损耗。

然后、我们要确认"锁相 DPLL 的损耗和 锁频 DPLL"。

这些 LOL 位不是切换事件、对吧?
作为这个问题的背景、在 LMK03328情况 下、LOL 位是切换事件。

我们的认可是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    你是对的。  使用寄存器 R411检查 PRIREF_VALSTAT。  使用 寄存器 R14检查相位锁定 DPLL 的损耗和频率锁定 DPLL 的损耗。

    这些 LOL 位 不 是切换事件。

    此致、

    起亚拉赫巴