This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03001:建议使用 OSCin 电源以单端正弦波输入运行

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060869/lmk03001-recommended-oscin-power-for-operation-with-a-sine-wave-input-with-single-ended

器件型号:LMK03001

您好!

请让我询问"OSCin input"的功率。 当此器件与单端正弦波输入搭配使用且频率为200MHz 时、"推荐 OSCin"的功耗是多少?

目录显示了高达@100MHz 的频率、但它并未告诉我超过100MHz 的功率...

此致、

Tatsuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuo-San、

    由于所需的最小输入功率是由-10dBm 之前的最小必要压摆率定义的线性趋势、因此我尝试复制表示日志步长从10^n 到2*10^n 的图形部分、并扩展单端和差分部分的行:

    对于200MHz 的单端运行、-10dBm 也是建议的最小功率。 当然、您也可以在-10dBm 以上的条件下工作、在 OSCin 内的输入放大器电路开始饱和并降低性能之前、可能会达到+10dBm。

    此致、

    Derek Payne