This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828控制信号、例如 SPI/SDIO、逻辑电平是3.3V 还是1.8V?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060915/lmk04828-lmk04828-control-signals-such-as-spi-sdio-logic-level-is-3-3v-or-1-8v

器件型号:LMK04828

大家好、

我想知道 SDIO/SPI/PD 等控制信号的逻辑电平、我在数据表中找不到它。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    数据表第23页中有一个简短的部分、其中包括 I/O 电平:

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢!

    此致、