This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:USB 连接

Guru**** 2768795 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, MSP430F5529, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060750/lmx2594-usb-connection

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529USB2ANY

你好
目前、我参考提供的电路图和光绘文件、制造了 LMX2594EVM (SV601308)和参考板(SV601349A)。 我知道 、参考板可以通过 USB 连接连接到 PC、并由称为"TICS PRO"的程序进行控制。 但是、即使使用 USB 连接、"TICS PRO"也无法识别电路板。(在程序中、它显示为"连接模式:器件未连接"。)

我认为"TICS PRO"无法 识别参考板中的 MSP430F5529芯片、使用"TICS PRO"还需要做些什么?

此外、当参考板通过 USB 连接连接到 PC 时、MSP430F5529芯片特定引脚的电压如下。

引脚编号 57:0.1V, 针脚编号 58:0.1V, 针脚编号 59:0V, 针脚编号 60:0V

e2e.ti.com/.../lmx2594evm.pdfe2e.ti.com/.../7802.SV601349B_2800_001_29005F00_Sch_5F00_RefPro.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利东

    我怀疑您的 USB2ANY 未编程或已死。 幸运的是、有一种方法可以检查。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799340/usb2any-usb2any-use-usb2any-dll-in-own-software-gui-project

    链接中的线程可下载 USB2ANY SDK、其中包括一个称为 USB2ANY 固件加载程序的工具。 您可以安装 SDK、运行固件加载程序、并在将器件插入 USB2ANY 端口时检查器件是否被识别。 如果您有一个器件、而它只是"未知"固件、这很好、USB2ANY 仍然有效、有人忘记对其进行编程、现在您可以进行更改。稍后的 TICS Pro 将自动将 USB2ANY 更新为软件的正确固件版本。 另一方面、如果即使在 USB2ANY 固件加载程序中也没有显示任何器件、则 USB2ANY 会死机、可能无法轻松恢复、您需要一个新的器件。

    确保在运行 USB2ANY 固件加载程序时关闭 TICS Pro。

    此致、

    Derek Payne