This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:导出 LMK04828B 的寄存器值与设置不匹配

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133659/ticspro-sw-exporting-register-values-for-lmk04828b-does-not-match-settings

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件: LMK04828

当我从 TICSPRO-SW 版本1.7.5.4为 LMK04828导出寄存器值时、这些值会在输出时发生变化。  从 R386开始、值如下所示:

R386	0x1FFD00
R387	0x1FFE00
R388	0x1FFF00
R389	0x000000
R392	0x000000
R393	0x000000
R394	0x000000
R395	0x000000
R8189	0x1FFD00
R8190	0x1FFE00
R8191	0x1FFF53

您可以看到十六进制地址为0x0182的 R386实际上导出为0x1FFD。 R386 - R392通常为只读、位0控制复位至读回值。 R393 - R395似乎不存在于 LMK04828上、我可以在数据表中找到它。

R8189 - R81891或0x1FFD - 0x1FFF 在写入上述 R386-R388中显示的值时定义 SPI_LOCK、这将导致 SPI 寄存器锁定。 如果我们要获取导出的寄存器值并直接实现它们、这是一个问题。  

我们是否错误配置了 TICS-PRO 以导致导出值中出现错误、或者这是否是软件错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reid、  

    您能否先共享您的 TICSPro 配置、以便我们更好地为您提供帮助?

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切勿介意我的同事没有使用当前版本