This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:断开未使用的电源轨时出现奇怪的电流消耗现象

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1132470/lmk05318bevm-strange-current-consumption-phenomena-when-disconnecting-unused-power-rails

器件型号:LMK05318BEVM

大家好、

我在 单个32MHz CMOS 输出中使用 LMK05318BEVM (只有 CH7处于活动状态、所有其他通道均通过软件 GUI 禁用)

根据我的理解、对于未使用的通道、可以不连接所有其他电源轨:

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1072989/lmk05318b-is-it-possible-to-remove-power-to-unused-outputs-of-lmk05318b?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK05318B%252525252520output#

我已断开通道0 - 6的所有串联电阻:

移除电阻器之前的电流消耗约为400mA、这是可以的...

现在、移除电阻器后的电流消耗 约为590mA!

当我重新焊接所有电阻器时、流耗再次为400mA。

我有没有做错了? 我希望电流消耗保持不变、 显然不会大幅增加...

谢谢

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    是否还可以确认移除10 uF 电容器和铁氧体磁珠后的电流消耗? 未使用的 VDDO 引脚应悬空。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    等待10分钟,我们将知道答案:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯...有一点改进、现在的输入电流为520mA ...仍然比以前更高。

    我还注意到每个电源轨上的电压都很小、介于0.5V 至1V 之间、尽管现在都是浮动的。

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    您测量的电流是整个 EVM 的电流消耗吗?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、

    正确、5V 输入(J13)

    顺便说一下、...我已将所有串联电阻器和 FB (电容器保持 N.C)短路、并将其恢复到420mA 输入电流。

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了另一个实验:

    所有 FB 和电容器均为 N.C、所有电源轨均连接到外部3.3V 电源:

    当3.3V 电源关闭时、输入电流再次为高电平(590mA)

    当我打开3.3V 电源时、电流会降至420mA。 3.3V 外部电源上的电流消耗几乎为无。

    似乎芯片仍然希望在所有电源轨上"看到"3.3V 电压、即使某些通道未使用。

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    感谢您运行其他测试。 我们与我的团队讨论了这些结果。 建议将未使用的 VDDO 引脚连接到所用网络。 例如、如果您仅使用 VDDO7、则将所有未使用的 VDDO 引脚连接到 VDDO7。

    无需对每个 VDDO 引脚进行电源滤波(这将减少 BOM)、而使用未使用的 VDDO 引脚不会降低功耗。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    非常感谢、这也是我得出的结论。 我只是想得到您的最终确认。

    这是应写入数据表的重要信息...我希望您能将其传递给您。

    再次感谢!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们实际上正在更新数据表、其中包含有关未使用的 VDDO 引脚的更多详细信息。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jennifer、我很高兴听到/阅读。

    NIR