This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:时钟放大器;计时论坛

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, LMX2571, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1131487/lmk03318-clock-timing-forum

器件型号:LMK03318
Thread 中讨论的其他器件:LMX2571

您好!

我有一个高速 ADC (ADC3669)、它需要500MHz 时钟才能以500Msps 的输入数据进行采样

ADC 需要抖动接近或小于100fs、以获得更好的 SNR

我有两个这样的 ADC、最近在某些线程中、TI FAE 建议使用 LMX2571、但由于它的复杂性和为 ADC 配置双路输出500MHz 时钟源所缺少的文档、我在配置它时感到非常不舒服。

因此、我已切换到使用 LMK03318并禁用未使用的时钟电源

请告诉我以下配置原理图是否符合要求

时钟配置  

电源配置  

我的主要怀疑是  

是否高于时钟和电源配置正确

2.是否可以将未使用的时钟引脚保持悬空?

3、环路滤波器的合适电容器是多少

4.在次级源的单个50MHz 时钟源是否可以同时生成两个500MHz 时钟?

5.设置时钟的寄存器配置是什么,我是否可以使设置为非易失性? 以便时钟在启动时是默认的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    我将在本周结束前向您提供最新信息。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有人回答上述问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  
    电源配置看起来正确。 我无法对输出进行评论、因为我无法看到终端... 我也看不到 GPIO。  

    2.是的、您可以将未使用的输出保持悬空、因为您还可以在输出多路复用器上关闭未使用的输出。  

    在这种情况下、您应该遵循整数 N 模式 PLL 设置。  

    它取决于您需要的输出格式类型。  是的、只要它不是 LVCMOS、就足够了。  

    为此、您需要对 EEPROM 进行编程、以便器件可以使用特定的预定义配置启动。