This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:需要了解典型的功率耗散

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2582EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1056495/lmx2582-want-to-know-the-typical-power-dissipation

器件型号:LMX2582

你(们)好

LMX2582可用作通信系统中的 LO、因此其典型功耗对于系统而言非常重要。 但数据表未提供该规格。 功率耗散的价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、

    功率耗散=功耗=电源电压 x 电流消耗。

    电源电压为3.3V。 电流消耗将取决于频率和输出功率等配置。 数据表中的电气特性在特定配置下具有典型的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我通过 TIC_PRO 设置 outa_PWR 寄存器。 outa_PWR 的值为12。 然后、我测试了3.6GHz 和3GHz 输出。 我发现他们的权力是不同的。 3GHz 的输出功率为1.56dBm、3.6GHz 为2.74dBm。 为什么功率有这样的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、

    如果输出为50Ω Ω 上拉电阻、我不会期望输出功率出现这种变化量。  您是否使用电感器上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    这些测试结果来自 LMX2582EVM。 根据用户指南、使用了电感器上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、

    很抱歉、我忽略了这里的关键因素。 功率差异可能是由于3GHz 信号是分频输出、而3.6GHz 是直接 VCO 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回复!

    你是对的。 3GHz 信号和3.6GHz 信号来自不同的输出。 我能否理解、即使设置相同的功率值、输出方法仍会影响输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、

    正确。 功率值用于设置缓冲器偏置(或增益)、实际输出信号强度将取决于缓冲器的输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    如果需要输出固定功率级别、是否有推荐的寄存器设置值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、

    此选项在芯片中不可用、用户必须开发一个环路以使固定输出成为可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    在上面的原理图中、R24、R25、R26、R27、R28、R29连接到电感器上拉的背面。 您能否进一步解释一下为什么使用这些电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、

    它们是典型的50Ω Ω T 焊盘电阻衰减器。