This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582 PLL 在较高温度下失去锁定

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054246/lmx2582-lmx2582-pll-is-losing-lock-at-higher-temperature

器件型号:LMX2582

您好!

我在电路板中使用 LMX2582RHAT PLL 从300MHz 参考时钟生成4.8GHz 输出。

PLL 锁定、在环境温度下工作正常。 但是、当在更高的温度下持续工作时、PLL 随机丢失锁定。

是否有用于实现热稳定性的寄存器设置?

我在此附上了我的 PLL 配置文件。 请验证并提供您的反馈。

R64   0x4003AF
R62   0x3E0000
R61   0x3D0001
R59   0x3B0000
R48   0x3003FD
R47   0x2F08CF
R46   0x2E0F20
R45   0x2D0000
R44   0x2C0000
R43   0x2B0000
R42   0x2A0000
R41   0x290001
R40   0x280000
R39   0x278104
R38   0x260C00
R37   0x255000
R36   0x240001
R35   0x230219
R34   0x22C3EA
R33   0x212A0A
R32   0x20210A
R31   0x1F0001
R30   0x1E0034
R29   0x1D0084
R28   0x1C2924
R25   0x190000
R24   0x180509
R23   0x178842
R22   0x162300
R20   0x14012C
R19   0x130965
R14   0x0E0FFF
R13   0x0D4000
R12   0x0C7003
R11   0x0B0808
R10   0x0A10D8
R9   0x090302
R8   0x081084
R7   0x0728B2
R4   0x040543
R2   0x020500
R1   0x01080B
R0   0x00227C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigneshwar、

    加载配置后、这就是我在 TICS Pro 中看到的结果。

    您有一个300MHz 参考时钟、为什么 PFD 如此低?

    请使电荷泵增益乘法器不大于 x1.5。 我们发现、如果乘法器大于 x1.5、锁定检测器无法正常工作。

    下面是我使用更高 PFD 的建议。

    e2e.ti.com/.../2582.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的反馈。 我在更高的温度下使用您的配置进行了测试。

    我到目前为止还没有发现 PLL 解锁问题。

    您能否澄清一下 PFD 频率和电荷泵增益在较高温度下对 PLL 锁定的影响?

    您是否有与此参数相关的任何权变措施、文章或应用手册?

    提前感谢、
    Vigneshwar Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigneshwar、

    温度与 FPD 和电荷泵之间没有直接关系。

    原始配置的问题在于、您的 FPD 非常低、但电荷泵电流非常高。 极低的 FPD 返回非常大的 N 分频器值、这将增加 PLL 噪声。 不必要的高电荷泵电流将增加杂散电平(如果有)。