This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:PLL 芯片用于锁定0.5Mhz~1.5Mhz 的输出时钟信号

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208, LMX2492, LMK05318, LMK5C33216, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1056161/lmk04208-pll-chip-is-used-to-lock-the-output-clock-signal-of-0-5mhz-1-5mhz

器件型号:LMK04208
主题中讨论的其他器件: LMX2492LMK05318LMK5C33216LMK05028

大家好、团队、

目前、我们的自动化设备将输出低至10kHz 的时钟信号、然后我们希望使用 PLL 芯片锁定0.5mhz ~ 1.5mhz 的输出时钟信号。 目前、请访问官方网站、我们发现 LMK04208芯片支持低至0.001mhz 的输入/输出频率。  但 PLL2端需要外部 VCO 配置、请帮助评估该芯片是否可行。  是否建议使用合适的 VCO 芯片模型?  是否指定了 PLL 锁定时间?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、对于 LMK 和 CDC 等时钟器件、我们不会指定锁定时间、因为这通常不是问题。  您有目标吗?

    我很困惑、如果您使用 PLL 锁定到大约0.5至1.5 MHz 的时钟、具有10kHz 时钟输出的自动化设备有何意义。  您能澄清一下吗?

    您还有其他性能要求吗?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我们的编码器输出10kHz 时钟信号、我们希望将频率加倍、达到0.5-1.5MHz (25ppm)、然后将其传输到摄像头并触发它。  LMX2492或 LMK04208是否适合此应用?  如果您想输出低于1MHz 的时钟频率、是否需要外部 VCO 芯片?  VCO 芯片是否具有特定的参数限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK04208未指定最小 OSCin 频率。  LMK04208的最大通道分频为1045。  使用 VCO 时、可使用最大 VCO 后分频8。  因此、这将使您降低至329 kHz。。。 因此、我认为您不需要使用外部 VCO、您将具有0.5MHz 至1.5MHz 的连续频率覆盖范围。  实际上一直到42.666... MHz (/8后跟/9)。

    您需要确保 OSCin 输入具有足够大的交流耦合电容、频率为10kHz、压摆率足以满足要求(至少需要0.15V/ns、使用方波)。

    LMK04208是一款整数 PLL。  在10kHz 相位检测器频率下、您将能够以10kHz * 8 (VCO 分频器)= 80kHz 的步长调整 VCO。  您可以进一步对 OSCin 基准进行分频、但在某些情况下、环路滤波电容器的大小可能会增加、环路带宽将需要继续减少。
    -

    LMX2492指定10MHz 的最小输入、因此不起作用。

    -

    请注意、当您使用较低的输入频率时、最大相位检测器频率也会降低。  在极低输入相位检测器中、VTune 输入引脚上的泄漏可能会成为一个问题。  例如、当使用外部 VCO (或 VCXO)时、您需要注意 Vtune 这些低输入相位检测器频率的泄漏。  高电荷泵电流有助于缓解这种情况、但会导致电容器尺寸更大。

    另一个需要考虑的选项是 DPLL、例如 LMK05028 (所有输出都具有用于低频的大20位分频器)或 LMK05318 (OUT7变为低频)。  LMK5C33216的许多输出变为低频。  这些也适用于低频输入。  在 LMK04208不可接受的情况下、您将能够通过低输入频率获得更好的性能。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!