This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:图8-6中的 Vth 值

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1056737/lmk1d2102-vth-value-in-figure-8-6

器件型号:LMK1D2102

大家好、

美好的一天!

您能否向我们分享 此器件的 VTH 值。 我们的讨论 者使用 LMK1D2102RGTR 将 LVCMOS (单端)信号转换为输出端的两个 LVDS 信号副本(每个副本约为2.5V)。 我在图13页(图8-6)中看到、它应该将负极引脚连接到 Vth。 Vth 值是多少?  

感谢您的回答。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    可以使用输入电压摆幅来计算 Vth:  

    需要在外部施加电压。 您可以使用电阻分压器。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想这是最初的问题。 VIH 和 VIL 都可以有一系列值。 对于之前的每个电压、我应该取哪个值?

    此致、

    Eldad 氩气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eldad、

    使用在 LMK1D2102输入端测得的标称高电平和低电平。 这将为您提供良好的 Vth 平均值。

    此致、

    Julian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的重播。 不幸的是、我必须再次问:VIH 的值应该是多少:越低或越高? VIL 应该取什么值:越低或越高? 请告诉我..

    此致、

    Eldad 氩气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eldad、

    请测量应用于 LMK1D2102的输入信号。 这将为您提供一个具有高电平"X"和低电平"Y"的信号。  

    X = VIH 且 Y = VIL

    此致、

    Julian