This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25311226EVAL:器件激活

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2531, CODELOADER, USB2ANY, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1056316/lmx25311226eval-device-activation

器件型号:LMX25311226EVAL
主题中讨论的其他器件:LMX2531CODELOADERUSB2ANYUSB2ANY-UWIRECDCM6208

您好!
我 有 LMX2531评估板(我有1126和1226)。

电路板连接配置为:VCC SMA 为3.3V、OSCin SMA 为8MHz 时钟、频谱 Fout SMA。

我检查以下指南:
https://www.ti.com/lit/ug/snau077a/snau077a.pdf
https://www.ti.com/lit/ug/snau083a/snau083a.pdf

^上面的两个指南都显示您只需通过 USB2ANY 连接器件、运行 CodeLoader、然后通过 PLL 选项卡配置频率。
在这个序列之后、我在频谱中看不到任何东西。
我应该配置一些寄存器吗? 或激活某些字段? 运行任何流量?

CodeLoader 屏幕截图随附。

谢谢、
Avihu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihu、

    您是否拥有用户指南附录 C 中提到的 USB2ANY-uWIRE 适配器板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    是的、我将 USB2ANY 连接到计算机(USB)和 LMX2531评估板(10引脚电缆)。

    CodeLoader 可识别 USB2ANY (按下识别按钮时闪烁)。
    然后 、我 选择我的器件类型并配置频率设置。

    没有发生任何事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihu、

    CodeLoader 闪烁、因为它可以识别 USB2ANY、但不能识别 EVM。

    如果您直接连接 USB2ANY、则 EVM 将无法正常工作、您必须使用 USB2ANY-uWIRE 适配器来桥接 USB2ANY 和 EVM。

    您有适配器板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    它可能是...

    我没有适配器板 它不应该随 EVM 板一起提供?

    我现在该怎么办?

    是否有另一种激活器件的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihu、

    如果没有适配器板、我们必须手动将它们连接在一起。 下面是引脚分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我获得了其中一个适配器板。

    但是在配置手册中描述的配置之后、仍然看不到输出信号。

    我附加了设置、您可能会遇到一些问题。

    可能还需要在代码加载程序中设置其他配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihn、

    在 Bits/Pins (位/引脚)页面中、如果取消选中 CE 框、您是否看到当前的下降?

    同样、如果您选中 REG_RST 框、您是否会看到电流下降?

    如果注意到这种情况、我猜您的适配器板配置不正确。 有关如何为 LMX2531设置跳线、请参阅用户指南的附录 C。

    BTW、我建议您使用 TICS Pro 而不是 CodeLoader 来控制电路板、CodeLoader 已褪色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    我现在转到 TICS。

    还是没有什么…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihn、

    电流测试的结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无变化~0.4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihu、

    0.4A 不正确、此器件不会消耗此电流量、典型工作电流仅为40mA。

    我注意到您的电源电压不正确、应为3.0V。 如果使用3V 电源时仍然看到0.4A、我认为您的电路板有问题。 逐一拆下电源跳线、查看哪个电源路径出现问题。

    此外、8MHz、-10dBm 正弦波信号的压摆率将非常糟糕。  -10dBm 也低于规格要求。 将其设为+10dBm 可提高压摆率。 BTW、来自信号发生器的8MHz 信号的相位噪声很差、因此 LMX 的输出也会产生不良的相位噪声、这是不足为奇的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    我现在更改为具有+10dBm 的8MHz 信号。
    电流消耗为~11mA、当"VccDIG"引脚跳跃时、电流下降至~2mA。

    我尝试对跳线进行各种控制、但在频谱中仍然看不到所需的信号。

    我需要配置任何设置吗? 在 EVM 或/和 TICS 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihu、

    对于所有跳线、Vcc 上电后、电流是否等于3mA? 0.4A 的原因是什么?

    好的、现在、CE 引脚上的电压是多少? 需要1.6V 的最小电压才能将其视为逻辑高电平。 在 TICS Pro 中、选中 CE 框以使 CE 引脚变为高电平。

    如果在 CE 引脚为高电平后获得11mA 电流、则选中 REG_RST 框以复位器件。 如果您可以看到电流下降、则 TICS Pro 和 EVM 之间的通信将通过。 如果您没有看到任何变化、请探测数据、CLK 和 LE 引脚以检查波形是否看起来良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    CE 引脚显示~3.3V。
    检查 REG_RST 后、电流从11mA 下降到0mA。

    那么、通信是可以的吗?

    尽管如此、没有什么可看的...

    连接 引脚图(CodeLoader4的屏幕截图、不知道如何在 TICS 中进行配置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihu、

    如果您将锁定检测折叠设置为逻辑高电平输出、FTEST/LD 引脚处的电压是多少? 这是通信的最终测试。

    但是、从上图 中可以看出、您的通信将不起作用。 默认引脚分配应为

    请探测 uWire 信号以确保波形正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    我想更新、以成功获取我的信号

    最后一个问题:
    EVM 必须连接到 PC?  
    我的意思是、不能只配置 PLL、然后拔下 U 线?

    如果我这么做、那么信号将分流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihu、

    如果 CE 引脚连接到 EVM 上的 Vcc、编程后、您可以毫无问题地拔下带状电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很棒——它的工作

    有一种方法可以配置器件在每次上电时自动配置为最后一次设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihu、

    LMX2531中没有非易失性存储器。  您必须使用 MSP430等外部微控制器在启动时进行编程。  

    CDCM6208有一个 MSP430示例、用于将 SPI 编程到 CDCM6208中。  这可以针对 LMX2531进行调整。

    请参阅有关 MSP430作为 CDCM6208的引导加载程序的应用手册。  另请参阅CDCM6208软件文件以获取应用手册
    这来自 CDCM6208 产品文件夹。

    73、
    Timothy