This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC7005:边缘金属化问题

Guru**** 2926600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1057668/cdc7005-edge-metallization-question

器件型号:CDC7005

Rochester Electronics 的客户质量工程师。  我们最近收到了有关的客户询问  

CDC7005RGZR 生产日期代码1310

客户担心金属化的毛刺和器件表面贴装焊盘边缘外露的铜  

请参阅随附的照片、并告知 TI 是否认为这些可接受。

什么标准用于确定是否符合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    我正在与我们的封装团队一起研究此事、并将在第二天或第二天提供更新。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、

    该器件的 Bur 验收标准如下:

    • X/Y 方向= 0.125mm
    • Z 方向= 0.075mm

    此致、

    Jennifer