This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:PLL 相位噪声问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1055655/lmx2820-pll-phase-noise-issue

器件型号:LMX2820

尊敬的 TI 团队:

我使用 LMX2820 PLL 从 OSCin 100MHz 的基准时钟中生成4.442GHz 输出。

AN-0A7NUSAZ3-R-100.000MHz TCXO 已用于 OSCin 参考频率。

我在30Hz 至75Hz 范围内获得较差的相位噪声、而且它不稳定。 在250kHz、500kHz 和250kHz 倍数处观察到一些杂散信号。

我使用以下链接中所附的原理图。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1032622/lmx2820-unable-to-reach-target-4-441ghz

此处附上了 TCXO 和 PLL 输出的 PLL 配置文件和相位噪声。

请验证并提供您的反馈。

R122   0x7A0000
R121   0x790000
R120   0x780000
R119   0x770000
R118   0x760000
R117   0x750000
R116   0x740000
R115   0x730000
R114   0x720000
R113   0x710000
R112   0x70FFFF
R111   0x6F0000
R110   0x6E001F
R109   0x6D0000
R108   0x6C0000
R107   0x6B0000
R106   0x6A0000
R105   0x69000A
R104   0x680014
R103   0x670014
R102   0x660028
R101   0x6503E8
R100   0x640533
R99   0x6319B9
R98   0x621C80
R97   0x610000
R96   0x6017F8
R95   0x5F0000
R94   0x5E0000
R93   0x5D1000
R92   0x5C0000
R91   0x5B0000
R90   0x5A0000
R89   0x590000
R88   0x5803FF
R87   0x57FF00
R86   0x560040
R85   0x550000
R84   0x540040
R83   0x530F00
R82   0x520000
R81   0x510000
R80   0x5001C0
R79   0x4F011E
R78   0x4E0000
R77   0x4D0608
R76   0x4C0000
R75   0x4B0000
R74   0x4A0000
R73   0x490000
R72   0x480000
R71   0x470000
R70   0x46000E
R69   0x450001
R68   0x440020
R67   0x431000
R66   0x42003F
R65   0x410000
R64   0x404080
R63   0x3FC350
R62   0x3E0000
R61   0x3D03E8
R60   0x3C01F4
R59   0x3B1388
R58   0x3A0000
R57   0x390001
R56   0x380001
R55   0x370002
R54   0x360000
R53   0x350000
R52   0x340000
R51   0x33203F
R50   0x320080
R49   0x310000
R48   0x304180
R47   0x2F0300
R46   0x2E0300
R45   0x2D3D71
R44   0x2CD70A
R43   0x2B0015
R42   0x2A0000
R41   0x290000
R40   0x280000
R39   0x270019
R38   0x260000
R37   0x250500
R36   0x240058
R35   0x233100
R34   0x220010
R33   0x210000
R32   0x201001
R31   0x1F0401
R30   0x1EB18C
R29   0x1D318C
R28   0x1C0639
R27   0x1B8001
R26   0x1A0DB0
R25   0x190624
R24   0x180E34
R23   0x171102
R22   0x16E2BF
R21   0x151C64
R20   0x14272C
R19   0x132120
R18   0x120000
R17   0x1115C0
R16   0x10171C
R15   0x0F2001
R14   0x0E3001
R13   0x0D0038
R12   0x0C0408
R11   0x0B0602
R10   0x0A0000
R9   0x090005
R8   0x08C802
R7   0x070000
R6   0x060A43
R5   0x050032
R4   0x044204
R3   0x030041
R2   0x0281F4
R1   0x0157A0
R0   0x006070

   

提前感谢、

Vigneshwar Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigneshwar、

    您的配置良好。  

    根据您的配置、不应存在250kHz 杂散的倍数。 您是否使用直流/直流电源?

    您的100Mhz TCXO 的相位噪声不是很好、因此您实际上是在4.442GHz 下测量 TCXO 噪声。

    我不知道您的环路滤波器设计、从图中可以看出环路带宽约为30kHz。 下面是仿真结果、您可以看到总体相位噪声主要由参考时钟决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的即时响应。

    我们已经将 TCXO 和 OSCin 100MHz 时钟与超低相位噪声振荡器 O-CDFE028EW-P-R-10MHz/100MHz 隔离开来。此时、我也看到了同样糟糕的相位噪声性能。 请参阅随附的频谱图像。

    标记的杂散会降低相位噪声性能。 它们是不稳定的、其频率和功率在每次采集时都在变化。

    请提供 LMX2820评估板的频谱结果

    OSCin 频率= 100MHz (来自信号发生器或任何其他低相位噪声 TCXO/OCXO)

    输出频率=4.442GHz

    我需要以下结果进行分析。

    a) 4.442GHz 输出的频谱图像、RBW:10Hz 和 SPAN:2KHz

    b)输出时钟4.442GHz 和输入时钟100MHz 的相位噪声(开始偏移:10Hz 至停止偏移:10MHz)

    c)用于测量的寄存器配置文件。

    d)环路滤波器设置

    提前感谢、

    Vigneshwar Raj

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigneshwar、

    这些是来自电源等外部源的极低频率"信号"、芯片将不会也不能生成这些信号。

    我的口袋中有一张9GHz 图。 该图是在默认 TICS Pro 配置下绘制的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢共享相位噪声图。 但我需要具有启动偏移10Hz 的相位噪声图。

    我测量了模块电源。 我没有观察到任何噪声或其他信号。

    请提供 LMX2820评估板频谱结果

    OSCin 频率= 100MHz (来自信号发生器或任何其他低相位噪声 TCXO/OCXO)

    输出频率=4.442GHz

    我需要以下结果进行分析。

    a) 4.442GHz 输出的频谱图像、RBW:10Hz 和 SPAN:2KHz

    b)输出时钟4.442GHz 和输入时钟100MHz 的相位噪声(开始偏移:10Hz 至停止偏移:10MHz)

    c)用于测量的寄存器配置文件。

    谢谢、
    Vigneshwar Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigneshwar、

    请给我们一些时间、我将在 EVM 上完成测试、并将分享您所需设置的结果。 敬请期待。

    此致、

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigneshwar、

    我们已将此请求脱机并通过电子邮件提供请求的数据。

    现在关闭此主题。 请随时为新查询创建另一个请求。

    此致、
    Ajeet Pal