This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:1PPS 失锁

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1055318/lmk05318b-1pps-loss-of-lock

器件型号:LMK05318B

在我的设置中、1PPS 用于  PRIREF 或 SECREF 输入 、以创建 125MHz、200MHz、10MHz 和1pps 输出。 寄存器值 由 TICS Pro 生成。 芯片配置完毕后、示波器探测到的所有输出都是正确的。  但是 LOFL 和 LOP 的状态显示 DPLL 未被锁定。

我发现线程 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/979504/lmk05318bevm-lmk05318b-1pps-default-configuration-loss-of-lock 中存在类似的问题

这  是一个已知问题、  已由上述主题中的 TI 专家解决。 我认为这可能是  我遇到的类似问题。 您能 帮我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于某种原因、新版本尚未发布到 Web。 现在请使用随附的 zip 文件夹。 要使用它、请转至 Select Device - Import User Devices。 导入后、转到用户设备- LMK05318B。 加载配置文件后、您可以从默认值开始、方法是转到默认配置- 1PPS 默认值。

    e2e.ti.com/.../8030.LMK05318B.zip

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 如 zip 文件夹中的 readme.txt 所述、有一个名为 LMK05X18_ROM_GEN.exe 的文件。 但我没有找到它。 当我尝试使用 python 文件 LMK0318B_wizard.py 时、它指示缺少一些库。  使用哪个 python 版本? 我尝试了热电堆3.9、热电堆2.7和热电堆2.7。 您能否提供有关如何使用该封装的详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我删除了.exe 引擎、因为包含.exe 的文件夹通常无法通过电子邮件上传或发送。 您不必安装除 Ticspro 以外的任何组件。 请选择以下任一方法来使用它。

    1.转至“C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Network Synchronizer Clock (Digital PLL)\LMK05318B”,然后复制 zip 文件夹中的文件以替换旧文件。  

    2.转到上面的路径,找到.exe 引擎,将其添加到 zip 文件夹中,然后执行“导入用户设备”。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。 我可以使用更新后的软件包生成新的配置寄存器值。 但是 、LOFL 和 LOPL 表明它未被锁定。 在我们的设计中、TCXO 12.0000MHZ 用作 XO。 1PPS 由优于100ppm 的晶体生成。 您能否检查配置是否正确? 我随附了 TCS 文件以方便您使用。

    e2e.ti.com/.../lmk05318b_5F00_1ppsprisec.tcs 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 DPLL 不能容忍1PPS 信号的100ppm 频率误差。 您能否解释一下、如果频率精度如此差、为什么您需要1PPS? 从我通常看到的情况来看、1PPS 源非常精确。 例如、GPS/GNSS 源。

    由于1PPS 信号来自晶体、我猜您所需要的只是本地1PPS 参考源? 在这种情况下、您只需从 OUT7生成1Hz 信号、而无需任何 DPLL 基准。

    此致、
    Hao