This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:PLL 锁定恢复

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1057642/lmk03328-pll-lock-restoration

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件:LMK05318BLMK5B12204

在我们的系统中、LMK 芯片被锁定至外部时钟基准、该基准容易受到天气(雷暴)短路(<1毫秒)干扰。 LMK 芯片锁定松动、需要重新编程。  是否可以设置 PLL 操作,以便在时钟参考稳定时自动恢复 PLL 锁定?

谢谢、

Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    在这种情况下、您需要 LMK05318B 或 LMK5B12204、这需要本地基准并可以进行无中断切换。 无中断切换意味着、当外部基准时、DPLL 不会失去锁定、并且在切换事件期间输出端不会发生相位干扰。

    此致、
    Hao