This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:PLL 上的屏蔽丢失锁定

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1057663/lmk03328-mask-loss-of-lock-on-pll

器件型号:LMK03328

一旦锁定丢失被屏蔽,PLL 上的锁定状态是否仍为就绪?

谢谢、

Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LOL1或 LOL2字段仍可用于查找 LOL。  另请注意、根据 R13的数据表、如果输入消失、LOS1/LOS2信号也应用于检测失锁。

    73、
    Timothy