This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:什么是数字控制振荡器(DCO)? AMP;如何获得更好的156.25MHz 差动时钟(&A)?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054359/cdce6214-q1-what-is-digitally-controlled-oscillator-dco-how-to-get-a-better-156-25mhz-differential-clock

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

我正在帮助客户使用 CDCE6214生成156.25MHz 差动时钟信号。 我想知道“数字控制振荡器(DCO)”有什么作用? 它是否可用于优化时钟信号? 如何配置以获得更好的156.25MHz 差动时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    如果您不需要增加/减少输出频率、则无需担心 DCO。 要优化时钟、请选择可能的最大 PFD (相位频率检测器)频率、并从默认环路滤波器设置开始。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    对于固定时钟频率、不需要 DCO。 频率可以通过 DCO 增大或减小。 而增量/减量不适合时钟频率的闭环控制。 这些意见是否正确?
    此外、在这种情况下、您可以帮助我吗? 需要另一个25M 单端时钟。  为什么即使启用 OUT0、OUT4禁用时 OUT0也不工作?

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    DCO 用于闭环控制。 它通过调整分数反馈分频器来增加/减少输出频率。  

    OUT0与 OUT4共用同一电源轨。 OUT4需要上电才能显示 OUT0。 但是、如果未使用 OUT4、仍可以将 OUT4的输出格式设置为"禁用"。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢!

    客户希望在加电时检查 EEPROM 值。 如果正确、CDCE6214将根据该值工作。 这是否需要使用降压模式?

    此外、我想知道是否无需检查 EEEEEEEPOM 的值并且 I2C 未被使用、EEPROM 中的配置是否会在 加电时直接使用而不是默认配置?

    谢谢。

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    如果您希望在每次上电时执行 CRC 校验、可以遵循数据表中的 CRC 指南。 这样可确保 EEPROM 内容未损坏。

    但是、为了确保 EEPROM 内容被正确写入、建议使用直接访问方法并在写入所有 EEPROM 映像字节后将其读回、然后逐个比较所有字节。 这只需要在写入 EEPROM 后执行一次。 然后、您可以在以后的每次上电时执行快速 CRC 检查。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    谢谢。 这是一个很好的解决方案。

    此外、我不确定如何在 加电时根据 EEPROM 中的配置使器件正常工作。 这是否需要额外的启用?

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    您可以在 Ticspro 的 EEPROM 页面中执行此操作。 右侧是寄存器提交方法。 将 EEPROM 写入器件后、您可以从左侧按钮读回 EEPROM 映像(64字节)。 获得 EEPROM 映像后、您可以通过单击"将文件写入 EEPROM "来使用直接访问方法、以便将来写入 EEPROM。 详细的寄存器级操作可在数据表中找到。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao,

    非常感谢。

    数据表 P33中提到的"良好的已知配置"是指  EEPROM 中的配置还是默认配置?  

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    这只是意味着您需要避免当前配置的"引脚模式"。 只要您可以访问 I2C、就完成了此步骤。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请告诉我如何 在加电时直接在 EEPROM 中采用配置?  我在数据表中找不到它。

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    您是指直接访问方法吗? 可在数据表9.5.2.3.2中找到  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的善意帮助。

    我想知道在将数据写入 EEPROM 后、器件是否可以在没有 IIC 的情况下正常工作、以及如何实现?

    请帮助检查以下理解:

    通过 I2C 将这些字写入 EEPROM 后、当器件配置为接口模式时、EEPROM 中的数据可通过 I2C 写入寄存器、从而采用 EEPROM 中的配置; 或者当配置为引脚模式时、直接采用 EEPROM 中的数据。 当没有 I2C 时、器件的工作状态由之前写入 EEPROM 的数据和硬件电路决定。

    谢谢、此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailang、

    请阅读数据表 第9.3.5节"控制引脚"。 这说明了如何在对 EEPROM 页面进行编程后选择其中一个页面。

    此致、

    Julian