This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:CDCM6208V1RGZT 与 CDCM6208V1FRGZT

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1056704/cdcm6208v1f-cdcm6208v1rgzt-vs-cdcm6208v1frgzt

器件型号:CDCM6208V1F

它们之间有什么差异(如果有)?

我们采用 CDCM6208V1RGZT 进行设计。  CDCM6208V1FRGZT 是直接替代产品吗?

"引脚模式型号 F"的含义是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:它被设置为 I2C 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    这两种器件在 I2C/SPI 和其他引脚模式下的默认编程不同。  如果您使用 I2C 对配置进行编程(整个寄存器集)、则没有区别、您可以同时使用这两个器件。

    此致、

    Julian