This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:输入边沿速率参考

Guru**** 2925370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1056440/cdclvp1204-input-edge-rate-consult

器件型号:CDCLVP1204

大家好、

客户正在咨询如何测量以下输入边沿输入? 它们应该测量单端输入信号还是差分输入信号? 谢谢  

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    这应在差分信号上测量。  因此、一种方法是将反相和同相输出置于示波器中、然后对这些布线进行数学运算以获取 Vdiff p-p 图。  然后是该数学跟踪上的上升/下降。

    73、
    Timothy