请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 大家好、
我在电路板中使用 LMK04828B。
根据数据表、OSCin 引脚的运行要求0.4Vpp 至3.1Vpp。
但是、在 OSCin 时钟的哪个输入电压下、PLL 可以在输出端提供最佳的相位噪声性能?
![]()
同样、也适用于 CLKIN 引脚。

提前感谢、
Vigneshwar Raj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在电路板中使用 LMK04828B。
根据数据表、OSCin 引脚的运行要求0.4Vpp 至3.1Vpp。
但是、在 OSCin 时钟的哪个输入电压下、PLL 可以在输出端提供最佳的相位噪声性能?
![]()
同样、也适用于 CLKIN 引脚。

提前感谢、
Vigneshwar Raj
您好 Vigneshwar、
从理论上讲、从技术上讲、最佳时钟将是具有尽可能高的压摆率的最小摆幅。 小摆幅可防止任何风险的 EMI/杂散耦合、高转换率可实现"非常确定性"的过零。
另一个关键的细节是输入频率。 更高的输入频率将使您获得最佳的 PLL 性能、因为它将:
下面是假设基准无影响、设计在12kHz 至20MHz 范围内实现最小抖动的图示。 随着 PLL 噪声因 PDF 更小而增加、进而导致 N 更高而增加、环路带宽的缩小使得 VCO 在其噪声贡献< PLL 噪声贡献的位置占主导地位。
实际上、大于= 100MHz 的时钟正弦波非常好。 请注意、我记得、EVM 在122.88MHz OSCin 线路上使用滤波器来尝试击穿高阶谐波、以帮助降低串扰风险。 因此、大于100MHz 的高摆幅正弦波可能是最佳选择。
73、
Timothy