This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:与 ICS9112AM 引脚对引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1055905/cdcvf2505-pin-to-pin-with-ics9112am

器件型号:CDCVF2505

您好、先生、

我是否可以确认我们是否可以使用 CDCVF2505DR 丢弃替换 ICS9112AM? 或者还有其他更好的跌落更换建议?

如果 我们可以使用  CDCVF2505DR、是否需要注意任何差异?  

ICS9112AM 数据表:

https://www.renesas.com/us/en/document/dst/9112a-16-datasheet

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

     CDCVF2505可用作 ICS9112AM 的替代产品。 下表显示了差异。

    我们的器件具有更大的频率和温度范围、以及更低的输出偏斜、传播延迟和周期到周期抖动。  

    CDCVF2505 ICS9112AM
    最大电源电压[V] 4.3. 7.
    频率范围[MHz] 24至200 25至133
    最大输出偏斜[ps] 150 250
    最大 tRISE/tFALL [ns] 2. 1.5
    最大传播 延迟[ps] 150 350
    最大周期到周期抖动[ps] 150 200
    工作温度[°C] -40至85 0至70

    此致、

    Jennifer