This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102EVM:切换到125MHz

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1055884/cdcm9102evm-switch-to-125-mhz

器件型号:CDCM9102EVM
主题中讨论的其他器件:CDCM9102CDCE6214

您好!

我对该产品非常感兴趣、但我需要生成125MHz 而非100MHz 的时钟信号。 是否有办法修改输出频率?

或者其他卡是否更好? 我似乎找不到一个。  

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有 CDCM9102只能生成100MHz。 请改用 CDCE6214。

    此致、
    Hao