This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:输出占空比

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1055865/lmk03328-output-duty-cycle

器件型号:LMK03328

尊敬的技术支持团队:

 ℃数据表、在 TA =-40℃至85时、LVDS 的输出占空比为45%(最小值)至55%(最大值)。

%ADC 时钟、我的目标是50%±2.5%(47.5%~52.5 μ s)。   在 TA = 5℃至 40℃时。

您是否通过设置此温度范围来指定 ODC?  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    遗憾的是、我们无法针对特定的温度范围紧固此规格、因此很难看到2.5%的占空比要求。

    此致、
    Hao