This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:TICS 专业版设计审查

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1055438/lmk04806-tics-pro-design-review

器件型号:LMK04806
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

大家好、

我的‘m 支持半导体测试仪项目。 客户希望通过 OSCin 将100MHz OSC 输入到 PLL2、对 PLL1断电、并将内部 VCO 设置为2.4G、然后将净100MHz CLKout 分成12个通道。 他们遇到了以下十六进制配置无法达到所需值的问题。 我不能接受现场支持、只能进行纸质审核。 您可以看看配置吗? 我看到的是、它们应该为 PLL2设置相位检测器极性为正。

谢谢。

e2e.ti.com/.../LMK04806_5F00_TI-FAE.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    实际上、负 PLL2相位检测器极性是正确的。

    我查看了配置、它看起来很好。  您能否详细阐述一下"他们不能实现他们想要的目标"是什么意思?

    • 是否有任何时钟输出?
      • 是否可以将 SYNC 置为有效并阻止输出时钟?  尝试设置 SYNC_POL_INV 位或更改引脚状态。
    • 输出是否为关断频率? 高或低电平?
    • 另一个调试点是通过检查 CPout2电压来检查 VCO 的调谐电压。  听起来您可能无法做到这一点、但是...
      • 它是高电平还是低电平?

    作为幻灯片注释、看起来使用的是 CodeLoader。  还有一款名为 TICS Pro 的最新软件。  但是、这不是任何问题的根源。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我只是再次仔细检查原理图、查看 PLL2的环路滤波器。  它似乎未连接。  它似乎也被标记为用于 PLL1 (CPUUT2_PLL1)。  不是。  有关 PLL2环路滤波器的信息、请参阅9.1.1.2节中的数据表图20。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    客户反馈、其电路板上的 LMK04806无法输出100MHz LVDS 时钟输出的12个通道。 有用于 PLL2的环路滤波器。 我随附了完整的原理图 here.e2e.ti.com/.../MAIN-SCHEMATIC--P04-Clock-100M.pdf

    他们测量了 CPout2电压、电压很低、因此我们将重点检查 PLL2。

    我将应用 EVM 来检查配置、因为 EVM 可以通过 GUI 报告错误。 如果您看到我可以尝试的任何其他内容、您可以提供评论。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我们发现该接口存在错误。 我们正在努力确保将配置正确写入芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请随时向我们发送。

    当他们说自己的板无法输出100 MHz 的12个通道时。  这是否意味着绝对没有时钟输出?  如果没有交流分量、那么直流分量是多少?

    该板是否工作过?  如果不是、请检查电源电压。  此外、如果您可以测量电源电流、这可以很好地指示器件正在执行(或未执行)的操作。

    73、
    Timothy